This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61042:TPS61042如何使用 CTRL

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761495/tps61042-tps61042-how-to-use-ctrl

器件型号:TPS61042

你(们)好,

目前、我们的客户需要设计一个 LCD 背光解决方案、需求是6灯串2、也就是每个灯串的最大电压:19.2V、2、最大电流为40mA。
因此、请帮助我们查看 TPS61042 IC 是否可用。 您能不能在控制信号(CTRL)中为我们提供一些建议或注意事项、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、伊斯天、
    您的输入电压范围是多少、您的 LED 配置是每通道6个 LED? 和2个字符串? 每个通道或两个通道总共为40mA? 由于 TPS61042具有低输入电压范围、因此我们始终有很多背光驱动器可供选择。 我需要详细的应用信息来检查 TPS61042是否是理想选择。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、伊斯天、
    正如我们今天在电话中所说、只需将 PWM 信号应用到 CTRL 引脚即可驱动该器件、您无需考虑单独的使能信号。
    此致
    肖恩