Other Parts Discussed in Thread: TPS61042
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61042 你(们)好,
目前、我们的客户需要设计一个 LCD 背光解决方案、需求是6灯串2、也就是每个灯串的最大电压:19.2V、2、最大电流为40mA。
因此、请帮助我们查看 TPS61042 IC 是否可用。 您能不能在控制信号(CTRL)中为我们提供一些建议或注意事项、谢谢。