请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5050-1 您好、支持团队
由于不稳定的问题、我的客户希望将 IN (C232)& OUT (C231) 引脚 电容从2.2nF 增加到10nF、
请问您对此有何看法、背后的任何副作用、这两个电容器的最大值是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、支持团队
由于不稳定的问题、我的客户希望将 IN (C232)& OUT (C231) 引脚 电容从2.2nF 增加到10nF、
请问您对此有何看法、背后的任何副作用、这两个电容器的最大值是多少?