This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:动态负载 UCC28180EVM-573,输出电压调节性能提高了10%

Guru**** 2607365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180EVM-573, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759984/ucc28180-dynamic-load-ucc28180evm-573-improved-output-voltage-regulation-with-in-10

器件型号:UCC28180

大家好

请帮助我 了解如何在 10%的输出电压下改进 UCC28180EVM-573的输出电压调节。

输出电压下降约52V 。

贝斯特塞

Prarinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    输出电压下降幅度由负载电容控制。
    这是因为瞬时负载需求只能由负载电容器提供、因为环路响应需要有限的时间来响应系统要求的变化。
    因此、如果输出电压骤降过大、则需要增大负载电容值。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、John Griffin



    非常感谢,我还有更多的问题?

    如果我没有改变负载电容,因为 PCB 的尺寸是固定的。

    如何调节 UCC28180的另一个引脚以改善调节等 ICOMP 和 Vcomp 引脚?


    贝斯特塞

    Prarinya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prarinya、您好!
    为了获得最佳性能结果、您应该为 UCC28180使用 Excel 计算器工具。
    此致
    John