This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:板上缺少组件!

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760951/lm5170evm-bidir-missing-components-from-board

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5118

尊敬的 TI:

 我今天刚刚获得了我的2组 EVM 卡。 我尝试给卡通电、但我注意到卡上缺少许多组件、我在用户指南第19-23页的原理图中对此进行了说明。 他们由于某种原因未连接、您能解释原因吗?  

例如:我注意到您已移除电阻器 R43和 R44、因为我无法在板上产生10V、5V 或3.3V 电压、除非我在主使能引脚上提供外部5V 电压! 我不想创建外部电源、而只想使用板载生成的5V 电源、并将其提供给我的 MCU。 同样、电流检测等也缺少许多组件。 您能否解释不连接组件的原因是什么?  

 我已经购买了这两张卡。 请为安装了所有组件的卡提供解决方案或更换。 非常期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    感谢您提出问题。

    对于许多评估模块而言、采用未组装的组件是标准配置。 对于某些应用、不需要这些组件。 对于基于 MCU 的典型应用、EVM 很可能会存在。 此 MCU 可提供启动模块所需的主器件使能信号。 这就是您提到的组件未被组装的原因。

    如果您需要更改电路板的功能、可以组装 R44和 R43、以便在无需外部控制信号的情况下启动。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI 团队:
    仅适用于升压模式。 我的客户已请求他需要在整个范围内输入电压为12V 至48V、因此 R43和 R44的值应该是多少? 他连接@ i/p 端口的最大值不知道他只是对我说过、他将连接整个范围为12V 至48V 的任何 I/p、但 O/p 需要固定@50.5V。 因此、请回答什么值应该是@ R43和 R44、根据数据表、它应该分别为75K 和29.4K? 电压范围是12V 至48V? 此外、如果 I/p 可高达48V、还需要更改任何其他组件值吗? 请快速回复、我已经没有时间为客户提供解决方案... 提前感谢您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vijay、

    对于应用、R43和 R44的值分别可以是75k Ω 和29.4k Ω。 如果需要更改 UVLO、请参考 LM5118原理图。

    谢谢、

    Garrett