请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5170EVM-BIDIR 主题中讨论的其他器件:LM5118
尊敬的 TI:
我今天刚刚获得了我的2组 EVM 卡。 我尝试给卡通电、但我注意到卡上缺少许多组件、我在用户指南第19-23页的原理图中对此进行了说明。 他们由于某种原因未连接、您能解释原因吗?
例如:我注意到您已移除电阻器 R43和 R44、因为我无法在板上产生10V、5V 或3.3V 电压、除非我在主使能引脚上提供外部5V 电压! 我不想创建外部电源、而只想使用板载生成的5V 电源、并将其提供给我的 MCU。 同样、电流检测等也缺少许多组件。 您能否解释不连接组件的原因是什么?
我已经购买了这两张卡。 请为安装了所有组件的卡提供解决方案或更换。 非常期待您的回复。