This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:断路时、可以#39;t 从寄存器通道1发现中读取状态

Guru**** 2770565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760808/tps23880-when-open-circuit-can-t-read-the-status-from-reg-channel-1-discovery

器件型号:TPS23880

您好!

在将寄存器0x29用作值0x0F (4线对90W)的情况下测试 TPS23880时、我们从寄存器0x0C 获取的检测结果为值0x0B/0x0C/0x0D/0x0F、未在数据表的表12中列出。

但是、当 使用寄存器0x29值0x03 (2线对30W)或使用 TPS23880EVM 测试 TPS23880时、结果是我们预期的结果

您能告诉我们这些值(0x0B/0x0C/0x0D/0x0F)代表什么?

2.我们如何获得这些值,为什么得到这些值?

或者需要提供任何东西?

谢谢、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.T:

    我将与固件团队核实您获得的值的含义。  您是否将 TPS23880与 AT sifos 测试套件连接? 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    不、在未连接终端器件的情况下会发生这种情况、它应该显示0x06 (开路)、就像 TPS23880EVM 一样。

    谢谢、
    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 C.T:

    您能否向我发送 TPS23880和固件版本(可从0x41读取)的顶部标记? 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    从0x41读取的固件版本为0x00。

    吴杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HiJerry,í a

    您似乎没有将 SRAM 代码和奇偶校验加载到 TPS23880。 请从 TPS23880产品文件夹下载 SRAM 代码、并按照本 应用手册中的说明 加载 SRAM 代码和奇偶校验。 谢谢。

    此致、

    一分钱