This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3878-ADJ:LP3878-ADJ 运行模式-我真的需要 Vin >= Vout + 2V 吗?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3878-ADJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761153/lp3878-adj-lp3878-adj-operating-mode---do-i-really-need-vin-vout-2v

器件型号:LP3878-ADJ

有关 LP3878-ADJ 数据表第7.4.1节的说明。 它指出:

7.4.1 VOUT (目标)+ 2V≤VIN≤16V 下的运行
如果输入电压等于或超过 VOUT (目标)+ 2V、则器件会工作。输入电压低于时
最低 VIN 要求、器件无法正常运行、输出电压可能无法达到目标值。

因此、如果我希望输出电压为+3.3V、听起来我需要+5.3V 或更高的输入电压。

是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、为了确保在整个工作条件下进行输出调节、我们建议 Vin 高于 Vout 2V 或更高。  电气特性表显示了经测试可维持1V 输出电压输出电压的最小输入电压。 您可以看到、根据应用条件、您可能能够减小余量(Vin - Vout);但是、我们建议使用2V 的余量

    非常尊重、

    Ryan