请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP3878-ADJ 有关 LP3878-ADJ 数据表第7.4.1节的说明。 它指出:
7.4.1 VOUT (目标)+ 2V≤VIN≤16V 下的运行
如果输入电压等于或超过 VOUT (目标)+ 2V、则器件会工作。输入电压低于时
最低 VIN 要求、器件无法正常运行、输出电压可能无法达到目标值。
因此、如果我希望输出电压为+3.3V、听起来我需要+5.3V 或更高的输入电压。
是这样吗?