This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761248/bq40z50-bq40z50

器件型号:BQ40Z50

尊敬的

我在 我们的3S2P 项目中使用 BQ40Z50-R1、其中具有4个 LED、用于在充电期间指示 SOC。  我为       4个 LED 设置 SOC 0 25 50 75、  为5个 LED 设置100 (产品没有 此 LED)。  LEDP1和 LEDP0关闭。

当充电至100% SOC 时、 第一个和第三个 LED 保持稳定亮起、第二个和第四个 LED 保持闪烁、直到充电停止且所有 LED 熄灭。

如何在 SOC 达到100%时关闭所有 LED,或 在 SOC 达到100%时关闭所有处于相同状态的 LED ,直到充电停止。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LEDMODE 在充电时控制 LED 显示屏。 为了使 LED 正常工作、CHG 电流必须大于 CHG 电流阈值。