请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 尊敬的
我在 我们的3S2P 项目中使用 BQ40Z50-R1、其中具有4个 LED、用于在充电期间指示 SOC。 我为 4个 LED 设置 SOC 0 25 50 75、 为5个 LED 设置100 (产品没有 此 LED)。 LEDP1和 LEDP0关闭。
当充电至100% SOC 时、 第一个和第三个 LED 保持稳定亮起、第二个和第四个 LED 保持闪烁、直到充电停止且所有 LED 熄灭。
如何在 SOC 达到100%时关闭所有 LED,或 在 SOC 达到100%时关闭所有处于相同状态的 LED ,直到充电停止。
谢谢
曾