This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:LM5050–200V 理想二极管概念

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761332/lm5050-1-lm5050-200v-ideal-diode-concept

器件型号:LM5050-1

您好、支持团队

我的客户希望在106V 应用中设计 LM5050、是否可以为以下电路提供实际值和 BOM、

如 Q2

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Red Yen、

    是的、我可以向您发送用于200V 支持的 BOM。
    我们可以通过电子邮件将此对话脱机吗?

    此致、
    Kari。