请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5050-1 您好、支持团队
我的客户希望在106V 应用中设计 LM5050、是否可以为以下电路提供实际值和 BOM、
如 Q2
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、支持团队
我的客户希望在106V 应用中设计 LM5050、是否可以为以下电路提供实际值和 BOM、
如 Q2