工具/软件:WEBENCH设计工具
您好、E2E、
我将 LM5085与 Webench 搭配使用。
VIN = 6 - 75V。 目标是为12、24、48V 电池供电。
Vout = 4.2V
Iout = 2A
M1 = ZXMP10A18K
D1 = SBRD10200TR
该电路在无负载但负载为2A 时工作、LM5085停止运行或在 VIN 大于20V 时不工作。
您能帮助解决此问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好、E2E、
我将 LM5085与 Webench 搭配使用。
VIN = 6 - 75V。 目标是为12、24、48V 电池供电。
Vout = 4.2V
Iout = 2A
M1 = ZXMP10A18K
D1 = SBRD10200TR
该电路在无负载但负载为2A 时工作、LM5085停止运行或在 VIN 大于20V 时不工作。
您能帮助解决此问题吗?
您好!
输出近似为0V
2.在无负载的情况下、当输入电压大于20V 时、该设计工作、但在输入电压大于20V 的情况下、当负载为1A 时、该设计停止工作
PGATE 为蓝色。
VOUT 0A 负载18V 输入
SW 0A 负载18V 输入
输出电压82mA 负载18V 输入
SW 82mA 负载18V 输入
输出电压1A 负载18V 输入
SW 1A 负载18V 输入
SW 82mA 负载44V 输入
SW 1A 负载44V 输入
输出电压1A 负载44V 输入
谢谢、
Panagiotis
您好!
是的、当负载降低时、输出会恢复。
电感器为 SDR1307-270ML 27uH。 使用快速启动文件、我将其更改为47uH SDR1307-470ML。 我还根据快速启动文件更改了 Rsense 和 Radj、但我仍然具有相同的行为。
谢谢、
Panagiotis
e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_5085_5F00_Quick_5F00_Start.xlse2e.ti.com/.../LM5085_5F00_calculation.pdf