This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5085:LM5085负载2A 问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759549/webench-tools-lm5085-lm5085-load-2a-issue

器件型号:LM5085

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、E2E、

我将 LM5085与 Webench 搭配使用。

VIN = 6 - 75V。 目标是为12、24、48V 电池供电。
Vout = 4.2V
Iout = 2A

M1 = ZXMP10A18K
D1 = SBRD10200TR

该电路在无负载但负载为2A 时工作、LM5085停止运行或在 VIN 大于20V 时不工作。

您能帮助解决此问题吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享设计的原理图和布局。

    您是否能够帮助澄清您的设计不起作用的条件?
    1.当您说停止工作时-输出电压是否变为0V? 或者是否存在不规则行为?
    2.即使输出负载为0A、输入电压大于20V 时设计是否停止工作?

    此外、您是否能够在空载和2A 负载下共享 SW 节点、输出和输入的波形? 这样、我们就可以进一步了解不起作用的情况。

    感谢你的帮助。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Panagiotis、您好!

    我建议您完成 LM5085快速入门计算器(可从产品文件夹下载)、以便我们可以查看 FB 的电流限制值和纹波电压振幅。

    请注意、为了提高效率、您可以使用100V 肖特基二极管(3A 至5A 的额定电流就足够了)。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出近似为0V

    2.在无负载的情况下、当输入电压大于20V 时、该设计工作、但在输入电压大于20V 的情况下、当负载为1A 时、该设计停止工作

    PGATE 为蓝色。

    VOUT 0A 负载18V 输入

    SW 0A 负载18V 输入

    输出电压82mA 负载18V 输入

    SW 82mA 负载18V 输入

    输出电压1A 负载18V 输入

    SW 1A 负载18V 输入

    SW 82mA 负载44V 输入

    SW 1A 负载44V 输入

    输出电压1A 负载44V 输入

    谢谢、

    Panagiotis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Panagiotis、您好!

    我希望电流限制处于启用状态。 负载降低时输出是否恢复?

    请转发完整的 LM5085快速入门文件。 此外、测量电感器电流以验证电感器是否未饱和。 电感器器件型号是多少?

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、当负载降低时、输出会恢复。

    电感器为 SDR1307-270ML 27uH。 使用快速启动文件、我将其更改为47uH SDR1307-470ML。 我还根据快速启动文件更改了 Rsense 和 Radj、但我仍然具有相同的行为。

    谢谢、

    Panagiotis

    e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_5085_5F00_Quick_5F00_Start.xlse2e.ti.com/.../LM5085_5F00_calculation.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Panagiotis、您好!

    确保电感器不会饱和(超过电感器数据表中给出的 SAT 电流技术规格)、尤其是在高工作温度下。 请注意、峰值电感器电流随着 Vin 增大而增大。 此外、建议更改为100V 二极管、因为这将降低工作温度并降低泄漏电流损耗。

    此致、
    Tim