主题中讨论的其他器件:BQ29200
我现在知道、这个集成电路是一级电池保护器件、通常嵌入在电池保护电路中、但我可以将其用作二级保护电路吗?
我的意思是、在我的电路设计中、我希望能够在没有内置保护电路的情况下使用(可拆卸)电池、因此我想在 PCB 中使用 BQ29700。 我可以这么做吗?
对于已经具有内置保护电路的电池、我认为它可以被视为冗余电路。
如果可能、我是否必须实现反向电压保护二极管?
另一个疑问是、对于我的项目、我需要2节串联电池组(7、4V 锂聚合物电池)、但 BQ29700 IC 仅适用于单节电池、那么、我是否可以将2节 BQ29700串联在一起、并且每个保护 IC 与其电池并联? 随附我所想到的方框图:
有什么建议吗?
感谢您的关注。