This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:INT_LDO 和旁路查询

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760595/tps65217-int_ldo-and-bypass-query

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件: TPS65218D0

大家好!

我正在对 TPS65217执行故障和旁 路、并查看了安装在 INT_LDO 和 BYPASS 引脚上的外部安装电容器上可能发生的外部短路故障。 这些引脚在内部连接到 TPS65217内部偏置块、此偏置块为数据表中未详细说明的各种内部基准供电。 数据表仅指出、不得加载这些引脚(INT_LDO 和 BYPASS)、但它并未说明(至少我没有看到)它产生的影响是什么。

 我的问题是-这些引脚中的任何一个对 GND 短路是否会导致"锁定"或器件上的任何其他错误行为?

提前感谢。


此致

  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto、

    当 TPS65217或任何 PMIC 数据表显示一个引脚(或引脚)被用于/被用于内部偏置电压时、这意味着这是一个 LDO 或负载开关、此开关在内部生成一个电压并且被路由至器件的内部其它位置。 该引脚存在的唯一原因是连接一个电容器、该电容器太大、无法集成到芯片中。

    这些内部电源对于为直流/直流转换器、LDO 和负载开关创建基准电压(带隙电路)和为支持电路(比较器、电荷泵、电流镜等)供电至关重要。

    可以放心地假设、如果 INT_LDO 或 BYPASS 短接至 GND (因为电容器发生故障短接)或这些电容器发生故障开路、则任何 PMIC 都不会正常运行。 PMIC 的行为是随机的、此时我无法预测故障会是什么样子、也无法预测故障是否可重复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    感谢您提供的信息-  

    此致

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    -忘记提问-

    假设电容器开路或接地短路时由 INT_LDO 或 BYPASS 引起的异常运行是否安全?是否会使 PGOOD 或 LDO_PGOOD 信号跳闸? 或者它是另一种检测方法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roberto、

    是的、理论上、直流/直流转换器或 LDO 会以低于预期电压的方式发生故障、因此 PGOOD 或 LDO_PGOOD 会变为低电平。 这将允许处理器或 MCU 识别故障。

    但是、故障也可能导致输出电压高于预期。 在这种情况下、PGOOD 不会变为低电平、并且无法知道发生故障、因为 TPS65217仅监控输出电压是否高于 VPG (电源正常阈值)。

    检测此类故障的唯一方法是在对过压条件(内核、MPU、DDR 等)敏感的电源轨上放置监控器、以检测故障并在损坏发生之前将 PMIC 保持在复位状态。

    例如、TPS65218D0可监控所有直流/直流转换器上的 VPG 和 VOV (过压)、无需外部监控器。