主题中讨论的其他器件: TPS65218D0
大家好!
我正在对 TPS65217执行故障和旁 路、并查看了安装在 INT_LDO 和 BYPASS 引脚上的外部安装电容器上可能发生的外部短路故障。 这些引脚在内部连接到 TPS65217内部偏置块、此偏置块为数据表中未详细说明的各种内部基准供电。 数据表仅指出、不得加载这些引脚(INT_LDO 和 BYPASS)、但它并未说明(至少我没有看到)它产生的影响是什么。
我的问题是-这些引脚中的任何一个对 GND 短路是否会导致"锁定"或器件上的任何其他错误行为?
提前感谢。
此致