请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65310A-Q1 尊敬的所有人:
在有关 TPS65310-Q1的数据表中、Buck2/buck3转换器的9.2.2.2.3部分补偿。 它说必须选择输出电容、这样"L*COUT*Vbuck2/buck3"的乘积等于或小于其中一个极值、如表4中的列表所示。
但我发现当我使用40uF*2.7*1.2V 时,等于129.6。 它大于125、这就是为什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
在有关 TPS65310-Q1的数据表中、Buck2/buck3转换器的9.2.2.2.3部分补偿。 它说必须选择输出电容、这样"L*COUT*Vbuck2/buck3"的乘积等于或小于其中一个极值、如表4中的列表所示。
但我发现当我使用40uF*2.7*1.2V 时,等于129.6。 它大于125、这就是为什么?