This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65310A-Q1:关于 BUCK2/BUCK3输出电容值

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760866/tps65310a-q1-about-buck2-buck3-output-capacitor-value

器件型号:TPS65310A-Q1

尊敬的所有人:

在有关 TPS65310-Q1的数据表中、Buck2/buck3转换器的9.2.2.2.3部分补偿。 它说必须选择输出电容、这样"L*COUT*Vbuck2/buck3"的乘积等于或小于其中一个极值、如表4中的列表所示。

但我发现当我使用40uF*2.7*1.2V 时,等于129.6。 它大于125、这就是为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请选择接近数据表中提供的数字的补偿选项。 129非常接近125、因此最好使用 GND 选项。 如果计算值更接近250、请选择 Open (打开)选项。 这不需要准确、这只是指导原则、需要在您的电路板上验证稳定性。

    您能告诉我客户的详细信息吗?

    此致、

    Murthy