This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:输出电压振荡和芯片烧坏

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755, TPS23755EVM-894

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760206/tps23755-output-voltage-oscillation-and-chip-gets-burnt

器件型号:TPS23755

大家好、Tom 和团队、

我正在使用 TPS23755设计48V 至12V 反激式转换器。 我选择的开关频率为500kHz。 变压器匝数比 PRI:Sec:Aux = 1:0.5:0.5、磁感127uH。 反馈使用辅助绕组。 不存在光耦合反馈、引脚 AUX_D 悬空。 我施加了48V 的输入电压、并使用 HP E-load 将恒定电阻设置为24Ohm 进行初始 测试。 我发现输出在0到接近48V 之间跳跃、芯片损坏。 我 总共构建了8块板、其中两块板已因此而损坏。 我使用过热像仪、发现芯片发热速度很快、达到40°C 左右。 有什么想法或建议?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yu、

    感谢您发帖。 我将详细了解您的原理图(秘密发布)、并在周一返回给您。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yu、

    您选择的反馈分压器值已将输出电压设置得过高(~17.5V @ Vcc)、您可能会超过 Vcc 引脚上的最大电压(19V)。 我建议调整分压器、以便在 Vcc 处获得12V 电压(因为偏置和次级绕组的匝数比相同)。

    请记住、当 AUX_D 悬空时、FB 分压器的电阻较低是 R13和 R12的并联组合。 为了简化测试、您可以移除 R12并仅更改 R13的大小、直到获得正确的稳压电压。

    此外、请考虑将输出电容增加到与我们的 EVM 类似的水平、然后在进行调节后、测试的输出电容会更小。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的建议。 我删除了 R12并将 R13更改为7.87k Ω。 此外、我将输出电容更改为49uF、这接近于 EVM 设计。 但是、输出仍然不工作。 这里是两个波形。 一个是12V 输出、另一个是 Vcc 电压。 控制环路似乎仍在挣扎、因为所有这些上下波动都是相对较低的动态。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yu、

    VCC 似乎仍超过最大电压19V。

    我还注意到、C6仅为0.22uF。 您是否连接了额外的输入大容量电容? 这非常低、我建议尽可能多地在 TPS23755EVM-894 (10uF)上添加该值。

    我建议您的原理图应靠近我们的 EVM (除了针对不同的匝数比更改分压器)。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师