This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:LDO 3.3V (TS1)

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00792, BQ76930, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760358/bq76930-ldo-3-3v-ts1

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:TIDA-00792BQ78350

尊敬的 TI 支持团队:

    根据,我有疑问,请使用3.3V LDO (TS1)源作为 LED 的直接电源(总电流~12mA)。 根据数据表的最小限制为30mA,但根据 EVM 和 TIDA-00792,您的实施是通过源跟随器实现的。

B.R

Alexander Burtakov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题将在工作日得到解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、
    bq76930数据表电气特性的"外部稳压器"部分显示短路输出电流可低至30mA (零伏输出)。 显示了10mA 和20mA 负载下的稳压电压电平
    在 TIDA-00792中、使用 bq78350、该器件需要10mA 的电流来进行闪存更新、并且支持5个 LED、每个 LED 的额定电流可为15mA。 与 EVM 一样、此25mA 负载超出了20mA 负载规格、因此 LED 使用了替代电源。
    如果您有3.3V REGOUT 器件、则不可能使用 bq78350 (2.5V 电源)。 如果您的 LED 负载最大为12mA、则在保持在定义的输出区域内的同时、您还有另一个8mA 的输出电流可用于您的 MCU 或其他电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的回复,

             "内部 LDO"CAP1 (引脚7)的电流负载限制是多少?

    B.R  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、
    CAP1引脚上没有负载电流或调节规格。 CAPn 是一款内部3.3V 稳压器、不供外部使用。 LED 基准被认为适合与高增益晶体管一起使用。