This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:使用 VREG 引脚作为使能源

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760948/tps53355-use-vreg-pin-as-enable-source

器件型号:TPS53355

各位专家:

我的应用是将12V 电压转换为3.3V 电压、负载为20A。

除了从12V 除以电压之外、我还可以使用"VREG"来启用 TPS53355本身吗? 是否存在任何风险或限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    很抱歉、但您无法执行此操作。  VREG 由 EN 引脚控制。