您好!
我有两个太阳能板,它们没有安装在同一位置,因此它们不会暴露在相同的环境条件下-照明,...
为了提高 MPPT 的效率、我希望为每个面板使用单独的降压转换器、但由于应用的性质、我需要并行连接降压转换器的输出。 在转换器的输出侧将是电池、因此在一种模式下、这两个转换器将为电池充电、在另一种模式下、还将有一个与电池并联的负载、 因此、有计划从太阳能电池板提供尽可能最大的电能、因此每个太阳能电池板必须在尽可能接近最大功率点的位置工作。
由于我要为每个面板使用单独的降压转换器、因此我必须为每个转换器使用单独的占空比控制(MCU 将生成 PWM)。 此外、由于输出电压由电池的电压决定、我计划使用来自输入(太阳能电池板)的反馈、因此在占空比下、我将更改输入而不是输出电压。
在该示例中、您是否看到降压转换器的并联连接存在任何问题?
非常感谢!
Dejan。