This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压转换器:并联

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760736/buck-converter-parallel

主题中讨论的其他器件:BQ24650

您好!

我有两个太阳能板,它们没有安装在同一位置,因此它们不会暴露在相同的环境条件下-照明,...
为了提高 MPPT 的效率、我希望为每个面板使用单独的降压转换器、但由于应用的性质、我需要并行连接降压转换器的输出。 在转换器的输出侧将是电池、因此在一种模式下、这两个转换器将为电池充电、在另一种模式下、还将有一个与电池并联的负载、 因此、有计划从太阳能电池板提供尽可能最大的电能、因此每个太阳能电池板必须在尽可能接近最大功率点的位置工作。

由于我要为每个面板使用单独的降压转换器、因此我必须为每个转换器使用单独的占空比控制(MCU 将生成 PWM)。 此外、由于输出电压由电池的电压决定、我计划使用来自输入(太阳能电池板)的反馈、因此在占空比下、我将更改输入而不是输出电压。

在该示例中、您是否看到降压转换器的并联连接存在任何问题?

非常感谢!
Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dejan、

    这是一个很好的问题、下面的应用手册解决了这个问题。

    http://www.ti.com/lit/an/slva829/slva829.pdf

    使用带引线的太阳能电池板防止 BQ24650泄漏电流

    降压拓扑的问题是通过顶部 FET 的体二极管反向导通。
    当输入电压低于输出电压时、在降压转换器中、电流将通过体二极管流向 Vin。
    为了抵消这种情况、在路径中放置了另一个二极管、阻止电流从 Vout "进入 Vin。
    本应用手册中演示的附加二极管介绍了二极管的放置方式。

    如下所示、如果电池组没有自己的内置阻断二极管、则可能需要 D1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    非常感谢您的快速回复。

    在我的示例中、我将考虑原理图中仅包含 D1二极管的解决方案(根据您的方案)。 对于 D1、由于输入端有二极管、因此电流不可能从输出端流向输入端。 我计划使用非同步类型的降压转换器、因此也无法进行短路、因为反向使用肖特基二极管而不是底部 FET。

    原理图示例:

    您对此解决方案有何看法? 可能不是很理想、因为输入电容器位于输入二极管的前面、但我认为该解决方案可能起作用?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    以下是我在上一篇文章 中提到的一个原理图示例:www.dropbox.com/.../bc.png

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dejan、

    在 D1位置使用二极管的实现方案应该有效。

    要为电池充电、您需要感应电流和电压、以控制 V I 曲线。
    TI 提供了一个使用 MSP430为锂离子电池充电的示例。

    使用 MSP430TmMCU 的锂离子电池充电器解决方案(修订版 A)

    该软件可通过 PDF 第6页上显示的链接获取。
    http://www.ti.com/lit/zip/slaa287