This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54228:TPS54228关于关断

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760526/tps54228-tps54228-about-standoff

器件型号:TPS54228

大家好!

我对数据表 封装尺寸有两个问题:

Q1)测量中使用了什么类型的测量来保证支架的大小为0.00mm 至0.15mm?

Q2)测量时的样品是全样品检查还是样品检查?
在抽样检查的情况下、您能告诉我样本数量吗? (每批次20次检查<1批次为1000件等>)

如果您有任何信息、请告诉我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将尝试找到答案和对您的回应、谢谢。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该测量将在每个 IC 上完成。

    肖恩