请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、
您好!
我使用 STM32L071xx 尝试了很多次以获得剩余电量、但遇到了错误。
我无法正确校准器件。 校准前我是否需要做些什么? 我无法将数据写入 DF。
我无法将器件置于非密封模式(尝试将0x0414/0x1404和0x3672/0x7236写入0x00、但失败)。
我 不使用 BQ Studio。
是否有人可以帮助我完成剩余的 LiSoCl2 (2200 mAh)电池(STM32L0xx I2C 接口)的获取步骤?
此致、
Ashwani