This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:在不使用 BQ Studio 的情况下读取 LiSoCl2电池剩余电量的步骤

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760297/bq35100-steps-to-read-remaining-capacity-of-lisocl2-battery-without-using-bq-studio

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我使用 STM32L071xx 尝试了很多次以获得剩余电量、但遇到了错误。
我无法正确校准器件。 校准前我是否需要做些什么? 我无法将数据写入 DF。
我无法将器件置于非密封模式(尝试将0x0414/0x1404和0x3672/0x7236写入0x00、但失败)。

 不使用 BQ Studio。

是否有人可以帮助我完成剩余的 LiSoCl2 (2200 mAh)电池(STM32L0xx I2C 接口)的获取步骤?


此致、

Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是否适用于 bqStudio? 如果确实如此、则表示您以错误的格式发送命令。 数据必须采用小端字节序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    我无法使用 BQStudio、因为我在板上将 bq35100与 STM32L0xx 集成。

    我是否可以通过其他方法读取 LiSoCl2的剩余容量?

    此致、

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashwani
    我们提供了有关监测计通信的文档。 请参阅以下附注:

    www.ti.com/.../slua801
    www.ti.com/.../slua790

    在尝试读取剩余电量之前、您需要正确配置电量监测计。 我建议您获取一个 EVM 与 bqstudio 配合使用、以简化配置

    谢谢
    Onyx