请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5020 您好!
LM5020 OUT 引脚具有1A 的峰值电流能力。 我的理解是、如果在 OUT 引脚上连接电容器、则峰值浪涌电流为1A。 我的理解是否正确?
在 电气特性中、高侧导通时 Iout = 50mA、低侧导通时 Iout = 100mA、显示了压降。
这是否意味着 OUT 引脚驱动器的直流能力为50mA 和100mA? 我们能不能认为 LM5020具有驱动 MOSFET 输入电容器的足够能力吗? 存在越来越小的输入电容器。 我想知道、MOSFET LOEA 不是问题、也不是实际问题。
此致、
渡边俊弘