This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:OUT 引脚电流能力

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760392/lm5020-out-pin-current-capability

器件型号:LM5020

您好!

LM5020 OUT 引脚具有1A 的峰值电流能力。 我的理解是、如果在 OUT 引脚上连接电容器、则峰值浪涌电流为1A。 我的理解是否正确?

在 电气特性中、高侧导通时 Iout = 50mA、低侧导通时 Iout = 100mA、显示了压降。

这是否意味着 OUT 引脚驱动器的直流能力为50mA 和100mA? 我们能不能认为 LM5020具有驱动 MOSFET 输入电容器的足够能力吗? 存在越来越小的输入电容器。 我想知道、MOSFET LOEA 不是问题、也不是实际问题。

此致、

渡边俊弘  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    指定电流为50mA 和100mA 的规格用于计算栅极驱动器的电阻。

    栅极驱动器的峰值拉电流和灌电流为1A。

    谢谢、

    Garrett