This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMIC 建议

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760307/pmic-recommendation

主题中讨论的其他器件:TCAN1043

我需要一个具有一个 CAN、一个 LIN、至少三个唤醒、Vcc1:3.3V、Vcc2:5V 的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Meng、

    请提供有关此 IC 或参考设计要实现的功能的更多详细信息、甚至是方框图。  我们将更好地提供建议、更详细的建议、请更详细。

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需满足此条件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Meng、

    请参阅 PMIC 选择工具 :www.ti.com/power-management/multi-channel-ics-pmic/products.html 。  单击特性筛选器、您将看到仅列出了158个 PMIC 的 I2C 接口、无 CAN、无 LIN。  

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    我们需要输入电压范围和 负载电流等更多信息、以帮助缩小满足电源要求的 PMIC 尺寸。  正如 Leonard 指出的、您可以使用 PMIC 选择工具输入关键电源要求、它将帮助您选择 PMIC、也可以向该主题添加详细信息。  通常、将 CAN 和 LIN 等收发器集成到 PMIC 中并不总是解决问题的最理想解决方案。  

    由于收发器必须获得 OEM 的批准、并且有多种不同的 CAN 标准、因此问题在于 SBC 是否具有满足要求的接口收发器。  对于较小的系统、这可能是可以接受的、但随着 CAN FD 和局部联网的变化、可能需要的组合变得复杂。  

    此外、 PCB 布线可能不是最佳选择、因为收发器通常应放置在连接器附近、以防止 CAN 和 LIN 等汽车网络上出现的任何噪声和瞬态电压在 PCB 上广泛传播、因为电源通常需要靠近 PCB 以避免 IR 压降和其他问题。  接口论坛和选择工具可帮助您找到合适的 CAN 和 LIN 收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    我们目前没有这种解决方案、但可以通过使用现有的多个单功能 IC 来实现这些功能。 下面是一个类似的示例、展示了这种方法:

    www.ti.com/.../TIDA-01429

    例如、对于 CAN 功能、您可以使用 TCAN1043等收发器(如果需要 WAKE 引脚、否则可以使用 TCAN1042);对于 LIN 功能、您可以使用 SN65HVDA195 (如果不需要 WAKE 引脚、则使用 TLIN1029)。

    我们还在不断开发越来越多的 CAN/LIN/SBC 产品、因此您可能需要关注此页面的更新:

    www.ti.com/.../overview.html

    如果您想更详细地讨论您的设计、请告诉我、我可以通过电子邮件与您私下联系

    此致、
    最大