我需要一个具有一个 CAN、一个 LIN、至少三个唤醒、Vcc1:3.3V、Vcc2:5V 的芯片。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要一个具有一个 CAN、一个 LIN、至少三个唤醒、Vcc1:3.3V、Vcc2:5V 的芯片。
大家好、Meng、
请参阅 PMIC 选择工具 :www.ti.com/power-management/multi-channel-ics-pmic/products.html 。 单击特性筛选器、您将看到仅列出了158个 PMIC 的 I2C 接口、无 CAN、无 LIN。
此致、
~Leonard
尊敬的 Meng:
我们需要输入电压范围和 负载电流等更多信息、以帮助缩小满足电源要求的 PMIC 尺寸。 正如 Leonard 指出的、您可以使用 PMIC 选择工具输入关键电源要求、它将帮助您选择 PMIC、也可以向该主题添加详细信息。 通常、将 CAN 和 LIN 等收发器集成到 PMIC 中并不总是解决问题的最理想解决方案。
由于收发器必须获得 OEM 的批准、并且有多种不同的 CAN 标准、因此问题在于 SBC 是否具有满足要求的接口收发器。 对于较小的系统、这可能是可以接受的、但随着 CAN FD 和局部联网的变化、可能需要的组合变得复杂。
此外、 PCB 布线可能不是最佳选择、因为收发器通常应放置在连接器附近、以防止 CAN 和 LIN 等汽车网络上出现的任何噪声和瞬态电压在 PCB 上广泛传播、因为电源通常需要靠近 PCB 以避免 IR 压降和其他问题。 接口论坛和选择工具可帮助您找到合适的 CAN 和 LIN 收发器。