请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 您好!
我使用 v0.04固件并使用 Keithley 6 1/2万用表校准电压。 校准后、VC1-vc6精度约为1mV、但 vc7为5-10mV。
如何提高 vc7精度。 我曾尝试在 驱动器和源极之间短接 vc7电压去耦 MOSFET、并在引脚 VC7SENSE 上放置一个1nF 电容、但没有效果。
谢谢。
陈信哲
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 v0.04固件并使用 Keithley 6 1/2万用表校准电压。 校准后、VC1-vc6精度约为1mV、但 vc7为5-10mV。
如何提高 vc7精度。 我曾尝试在 驱动器和源极之间短接 vc7电压去耦 MOSFET、并在引脚 VC7SENSE 上放置一个1nF 电容、但没有效果。
谢谢。
陈信哲