This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:电芯7电压不精确

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760687/bq40z80-cell-7-voltage-not-accuracy

器件型号:BQ40Z80

您好!

   我使用 v0.04固件并使用 Keithley 6 1/2万用表校准电压。 校准后、VC1-vc6精度约为1mV、但 vc7为5-10mV。

如何提高 vc7精度。 我曾尝试在 驱动器和源极之间短接 vc7电压去耦 MOSFET、并在引脚 VC7SENSE 上放置一个1nF 电容、但没有效果。

谢谢。

陈信哲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 vc7使用外部分频器、因此其上的噪声会更高、但它应稳定在3-5mV 范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、
    因为我在 EVM 板的 VC7SENSE 上找不到滤波电容器。 我应该在该引脚上放置一个电容器吗? 如果是,我可以使用的电容值会高多少,而不会影响 ADC 样本。
    再次感谢。