This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:TPS53659在正常工作条件下满足 TSNS_LOW 故障要求

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760670/tps53659-tps53659-meet-tsns_low-fault-when-normal-working-condition

器件型号:TPS53659

大家好、

我的客户现在正在使用 TPS53659、在切换时遇到下面的 VSNS_LOW 故障。

我们已检查 TSEN 引脚2.2nF 电容、感测到的功率级温度正常。

我对故障发生的原因以及如何改进感到好奇?

我让他们测试 TSEN 的电压。 将在稍后更新。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    您能否检查 pstageVDD 5V 是否仍然存在?
    谢谢