请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53659 大家好、
我的客户现在正在使用 TPS53659、在切换时遇到下面的 VSNS_LOW 故障。
我们已检查 TSEN 引脚2.2nF 电容、感测到的功率级温度正常。
我对故障发生的原因以及如何改进感到好奇?
我让他们测试 TSEN 的电压。 将在稍后更新。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.