请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350 主题中讨论的其他器件: BQ76930、 BQSTUDIO、 BQ-HI 生产、 EV2400
尊敬的所有专家:
客户方框图作为附件。
他们有一些问题。
他们想要使用 MCP (PIC18F66K80)来驱动 bq78350并控制 bq76930, 该 MCU 如何控制 bq78350?
2.bq78350内核大小如何? 如果客户想要修改 bq78350固件,他们需要哪种收费?
3.如果 BQ78350挂起,如何复位? (__LW_AT__HW)μ A