This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:bq78350 application question μ A

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76930, BQSTUDIO, BQ-HI-PRODUCTION, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760527/bq78350-bq78350-application-question

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQ76930BQSTUDIOBQ-HI 生产EV2400

尊敬的所有专家:

            客户方框图作为附件。

             他们有一些问题。

            他们想要使用 MCP (PIC18F66K80)来驱动 bq78350并控制 bq76930, 该 MCU 如何控制 bq78350?

            2.bq78350内核大小如何?  如果客户想要修改 bq78350固件,他们需要哪种收费?

            3.如果 BQ78350挂起,如何复位? (__LW_AT__HW)μ A

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dustin:

    它们可以使用 MCU 与 BQ78350进行通信。 这是许多应用中常用的方法。
    我不确定您对修改 bq78350固件的含义。 无法修改固件指令代码。 如果用户想要更新到发布的固件的不同版本、或者希望在生产中写入数据闪存、则可以将 EV2400与 BQStudio 或 BQ-Hi-Production 配合使用(如果需要、我可以与您共享此工具)。
    TRM 的第17.2.33节介绍了重置命令。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题已分配给 AE。 不久将作出答复。