This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2808A-2Q1:输出低电平和高电平

Guru**** 2600155 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2808A-2Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760559/ucc2808a-2q1-out-low-level-and-high-level

器件型号:UCC2808A-2Q1

您好!

VDD=5V 时的 OUT 低电平和高电平电压是多少?  
数据表显示了 VDD=10V 时的规格、但我无法找到5V 时的规格。

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Taki,
    UCC2808A 的数据表参数特征是 VDD = 10V。
    但是、如果您使用的 UCC2808A-2Q1的 VDD = 5V、则可以使用以下限制:
    VOL = 0.5V (标称值)和1V (最大值)、IO = 100mA、然后
    VOH = 4.5V (NO)和4V (最大值)、此时 IO = 50mA

    此致
    John