请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2808A-2Q1 您好!
VDD=5V 时的 OUT 低电平和高电平电压是多少?
数据表显示了 VDD=10V 时的规格、但我无法找到5V 时的规格。
此致、Taki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
VDD=5V 时的 OUT 低电平和高电平电压是多少?
数据表显示了 VDD=10V 时的规格、但我无法找到5V 时的规格。
此致、Taki