请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24075 您好!
我们进行了一个电路设计、其中使用了 BQ24075电源管理芯片。 但是、我们在为电池充电时遇到了一些问题。
我们使用5V 适配器、并且看到/PGOOD 中的正确更改。
但 ISET、ILIM 和 TS 引脚上的电压为零。
是否有人知道问题可能出在哪里?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.