This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:未充电!

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760198/bq24075-not-charging

器件型号:BQ24075

您好!  

我们进行了一个电路设计、其中使用了 BQ24075电源管理芯片。 但是、我们在为电池充电时遇到了一些问题。

我们使用5V 适配器、并且看到/PGOOD 中的正确更改。

但 ISET、ILIM 和 TS 引脚上的电压为零。  

使能引脚均设置为零伏。  

是否有人知道问题可能出在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jannes、您好!
    当5V 适配器不存在且存在时、您是否检查了这些引脚上是否存在短路? /CE 引脚上的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    /CE 引脚上的电压等于零并且直接接地。 在所有三个引脚上、我无法检测到短路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决! 我们似乎使用了 BQ24075TRGTR 而不是 BQ24075RGTR。

    它没有充电、因为 BQ24075TRGTR 需要 TS 引脚上的分压器、而我们的设计中没有该分压器。