This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:快速充电方案问题解答

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760433/bq25703a-quick-charging-scheme-question-point-consultation

器件型号:BQ25703A

问题:

如果单独使用 BQ25703A 并添加了快速充电协议 IC、MCU 能否通过 SDA、SCL、CHRG_OK、EN_OTG、CMPOUT 直接配置快速充电数据 和/PROCHOT 端口?
1.05V 的电压来自上图的哪个位置? 角色是什么?
3. VSYS 网络是否是为系统供电的电源总线?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的答复如下。

    1.是的、您需要 MCU 通过 I2C 接口对 BQ25703A 进行编程。

    1.05V 是用于上拉的外部电源。 您还可以使用3.3V 来实现上拉。

    3.是的,VSYS 应连接到系统电源作为输入。

    谢谢