请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 问题:
如果单独使用 BQ25703A 并添加了快速充电协议 IC、MCU 能否通过 SDA、SCL、CHRG_OK、EN_OTG、CMPOUT 直接配置快速充电数据 和/PROCHOT 端口?
1.05V 的电压来自上图的哪个位置? 角色是什么?
3. VSYS 网络是否是为系统供电的电源总线?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.