This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z653:BQ34z653与 BQ40z50-R2:LCD 显示屏

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760084/bq34z653-bq34z653-vs-bq40z50-r2-lcd-display

器件型号:BQ34Z653
主题中讨论的其他器件:BQ20Z655-R1BQ40Z50-R2

您好!

我目前正在为包含3节串联锂离子电池的9Ah 电池组设计智能电池管理系统。 我将 LCD 用于此设计。 BQ20z655-R1 BQ34z653 IC 满足大多数设计要求。 我能问哪一个更好吗?

1) 1)我已经检查了 BQ34z653 BQ20z655-R1的数据表。 但我看不到很多差异。 您能否提供 BQ34z653 BQ20z655-R1之间的差异? 请注意、我不需要加热器控制。

2)顺便说一下、我知道 TI 专家通常会推荐 bq40z50-R2等更新的监测计、但我的设计需要 LCD、这就是我无法使用 bq40z50-R2的原因。 bq40z50-R2上没有"LCD 外部容量指示"bq40z50-R2是否以任何方式支持 LCD?  

我正在等待您就此主题提出建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用 bq20z655-R1、这是更好的解决方案、因为与 bq34z653相比、它对 FW 包含了更多的修复。

    我认为 bq40z50-R2不支持 LCD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的信息。

    1) 1)我能否代表 bq20z655-R1找到支持 LCD 的任何替代 IC。

    2) 2)我能问、您是否有 bq20z655-R1外部电池平衡的示例、原理图等。 如果可能、我可以通过电子邮件将原理图发送给您进行检查?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、除了 bq34z653和 bq20z655之外、没有其他现代监测计支持 LCD。

    请参阅 www.ti.com/.../slua420a.pdf