请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z653 主题中讨论的其他器件:BQ20Z655-R1、 BQ40Z50-R2
您好!
我目前正在为包含3节串联锂离子电池的9Ah 电池组设计智能电池管理系统。 我将 LCD 用于此设计。 BQ20z655-R1和 BQ34z653 IC 满足大多数设计要求。 我能问哪一个更好吗?
1) 1)我已经检查了 BQ34z653和 BQ20z655-R1的数据表。 但我看不到很多差异。 您能否提供 BQ34z653和 BQ20z655-R1之间的差异? 请注意、我不需要加热器控制。
2)顺便说一下、我知道 TI 专家通常会推荐 bq40z50-R2等更新的监测计、但我的设计需要 LCD、这就是我无法使用 bq40z50-R2的原因。 bq40z50-R2上没有"LCD 外部容量指示"。 bq40z50-R2是否以任何方式支持 LCD?
我正在等待您就此主题提出建议。
非常感谢。