请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL455A 大家好、
我正在尝试为我作为业余爱好者建造的电动摩托车提供 BMS。 到目前为止、我在一个 PCB 上有一个类似于3个 BQPL455EVM 的工作 PCB、现在我想采取下一步、使用 C2000而不是 BQ76 GUI 来控制此电路板。
我找不到任何 C2000控制 BQ76电池监控芯片的示例、希望你们中的一些人知道好的示例。 基本上、我只希望 C2000在插入充电器时平衡电池、在使用时监控电池电压和温度、并在不使用电池时将 BQ76芯片置于睡眠模式。
是否有人用 Picollo 微控制器控制 BQPL455EVM? 这可能正是我所需要的。
非常感谢!
Charlie