This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:搜索示例软件或采用 C2000 MCU 控制 BQ76PL455电池监控器的模块

Guru**** 2599735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759981/bq76pl455a-searching-for-example-software-or-modules-with-a-c2000-mcu-controling-a-bq76pl455-battery-monitor

器件型号:BQ76PL455A

大家好、

我正在尝试为我作为业余爱好者建造的电动摩托车提供 BMS。 到目前为止、我在一个 PCB 上有一个类似于3个 BQPL455EVM 的工作 PCB、现在我想采取下一步、使用 C2000而不是 BQ76 GUI 来控制此电路板。  

我找不到任何 C2000控制 BQ76电池监控芯片的示例、希望你们中的一些人知道好的示例。 基本上、我只希望 C2000在插入充电器时平衡电池、在使用时监控电池电压和温度、并在不使用电池时将 BQ76芯片置于睡眠模式。

是否有人用 Picollo 微控制器控制 BQPL455EVM? 这可能正是我所需要的。

非常感谢!

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charlie、

    欢迎来到 TI-E2E 论坛、感谢您提出这个问题! 我们目前不支持 C2000平台上的任何示例代码、但我们提供了可与 TMS570配合使用的示例代码、可通过以下链接下载: www.ti.com/.../toolssoftware

    在 C2000 E2E 论坛的帮助下、您可能会很幸运地移植代码、或者您可以始终从头开始、并按照我们的软件设计参考指南操作、该指南显示了您可能希望提供的每个主要命令的十六进制命令。 链接如下: www.ti.com/.../slva617a.pdf

    希望这对您有所帮助、

    泰勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、非常感谢!

    我还没有看过 TMS570、我会去看看!