工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、我使用 TPS62136将 12V 电压转换为 各种电源轨1.0/1.8/3.3/5.0。
Webench 仿真器会在 PWM/PFM 模式(MODE-PIN=LOW)下自动为 TPS62136选择 L=1.5uH。
为了排除2.8%的省电 模式(PFM)影响并始终具有1%的精度 、我将使用"强制 PWM" (MODE 引脚=高电平)
Webench 仿真器会自动为 PWM 模式(MODE 引脚=高电平)下的 TPS62136选择 L=2.2uH。
当 我 将 L 从2.2uH 更改为1.5uH 时 ,webench 会显示下 一个警告:
已超出以下限制、可能会导致设计不稳定:
-值为"1.5E-6 H"的属性 L 低于最小建议值"2.2E-6 H"
问题: 如果 TPS62136 具有 “强制 PWM”模式,是否允许使用 L=1.5uH?
或者我是否必须使用 推荐的2.2uH ?
尽管 L=1.5uH 时会出现不稳定警告、 但我的仿真(启动、稳态、负载阶跃) 仍然是稳定的。