This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62136:强制 PWM 不能使用1.5uH?

Guru**** 2602575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759784/webench-tools-tps62136-forced-pwm-cannot-use-1-5uh

器件型号:TPS62136

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我使用 TPS62136将 12V 电压转换为 各种电源轨1.0/1.8/3.3/5.0。

Webench 仿真器会在 PWM/PFM 模式(MODE-PIN=LOW)下自动为 TPS62136选择 L=1.5uH。

 

为了排除2.8%的省电 模式(PFM)影响并始终具有1%的精度 、我将使用"强制 PWM" (MODE 引脚=高电平)

Webench 仿真器会自动为 PWM 模式(MODE 引脚=高电平)下的 TPS62136选择 L=2.2uH。

当 我 将 L 从2.2uH 更改为1.5uH 时 ,webench 会显示下 一个警告:

 

已超出以下限制、可能会导致设计不稳定:

-值为"1.5E-6 H"的属性 L 低于最小建议值"2.2E-6 H"

 

问题:    如果 TPS62136 具有 “强制 PWM”模式,是否允许使用 L=1.5uH?

或者我是否必须使用 推荐的2.2uH ?

尽管 L=1.5uH 时会出现不稳定警告、 但我的仿真(启动、稳态、负载阶跃) 仍然是稳定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    任何 Webench 模型都应始终遵循有关组件选择的 D/S 建议。 尽管 Webench 可以为您提供初始设计、但我仍然建议您阅读 D/S 以了解器件的工作原理。

    对于较低的输出电压、如1V 和1.8V 电压轨、每页 D/S 为1.5 uH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    我认为使用1.5uH (具有大输入电压和小输出电压的设计)是可以的、因为 D/S PAGE 13状态不使用"小于1.5uH 的值"。 无论如何、对于 Vin 和 Vo 之间具有大偏移的转换、我将更改为建议的2.2uH (我的例子是12V 到1.0、1.8)。
    我还打算对从12Vin 到(3.3、5.0)的转换进行此更改。
    >>在 webench 仿真中得到的另一个警告是、当我将 Cin 额定电压从25V 更改为16V 时:警告说最小值= 17.64V?
    此致、
    Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    感谢您的反馈。 是的、2.2uH 更安全。

    您为此设计输入了什么 Vin 范围? 所有设计中的所有组件额定值都会自动应用一定的裕度。 例如、大多数客户不会将16V 组件用于15V 电源轨。

    Webench 旨在为您提供安全的设计起点。 您可以根据自己的需求对其进行调整/优化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    我指定的 Vin 范围为11.4至12.6 (12V niminal 5%容差)
    我将分享一个设计。
    Stefan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的分享。

    是的、17.64V 在12.6Vin 最大额定值基础上为40%。 我们应该在下一次更新中将此裕度降低到10%。 在任何情况下、每个客户都有自己设计所需的裕量、因此没有一个默认值适用于所有客户。

    您是否有其他关于如何使用该器件的开放式问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、
    现在没有其他问题了,但是我还在设计...关闭这个票?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、
    我现在使用 2.2uH 而不是1.5uH、您能查看 吗?

    电感器最坏的情况是从12V 降压到1.0V
    电感纹波电流峰-峰值= V/L*Ton ;数据表 eq (10) 使用 固定 Ton 100ns?

    tON = 250ns * Vin/(Vin-Vo);数据表 eq (1)
    ton = 0.25us * 12/(12-1)= 0.273us

    L IPP =(Vin-max - vo)/L * Ton
    L IPP =(12.6 - 1.0)/ 2.2uH * 0.273us = 1.44A  ;webench 报告1.431A

    最大电感器电流
    IL = IO + L IPP/2;数据表 eq (9)
    IL = 2.9 + 1.44 / 2 = 3.62A;webench 报告 了 IC 中的3.615峰值开关电流
    这低于允许使用 TPS62136的内部 FET 电流限制最小值4.8A
    这低于电感器饱和电流= 6.2A 、允许我使用 "wuerth 74438356022"

    WE-MAPI 74438356022

    尺寸4.1*4.1*2.1mm

    Isat=6.2A (L-20%)

    IRMS=4.7A (T+40)

    DCR 最大值=35m Ω

     

     

     

    e2e.ti.com/.../Webench_5F00_1v0_5F00_2a9_5F00_68uF_5F00_2.2uH_5F00_pwm_5F00_report.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    您是否希望我检查您的设计?

    此 IC 可实现输入电压、输出电压、输出电流输入。 看起来您将电容器更改为自定义电容器、因此我假设您仔细考虑了这些细节。 这些值看起来正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    我一直在寻找电感器是否正常的保证、因为数据表中没有提到电感器、也没有在 webench 中提供电感器。

    问题:IC 是否在内部使用4Mhz 时钟工作?
    tON = 250ns * Vin/(Vin-Vo);数据表 eq (1)

    此致、
    Stefan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    感谢您的澄清。 是的、该电感器以足够高的饱和电流提供所需的电感。

    根据 D/S、该 IC 的开关频率约为1MHz。 但第9.4.1节注意到 AEE 功能。 这降低了开关频率(强烈建议降低输出电压)以提高效率。 您可以在图66中看到频率是多少的示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chris。
    我将关闭此 TT。